Renesas Synergy™

FAQ 104137 : パフォーマンスアナリシスで関数内でコールされる実行時ルーチンはサイクル数にカウントされるのですか。

回答

実行時ルーチンに限らず、関数内でコールされる関数についてはカウントされません。

適用製品

High-performance Embedded Workshop
SuperHファミリ用シミュレータデバッガ [High-performance Embedded Workshop対応]
H8SX,H8S,H8ファミリ用シミュレータデバッガ [High-performance Embedded Workshop対応]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください