Renesas Synergy™

FAQ 104132 : シミュレーション処理を速くする方法を教えて下さい。

回答

High-performance Embedded Workshop Ver.2.0に添付されているシミュレータでは、シミュレーション速度を調節する機能が付いています。
シミュレータのコマンドラインにて、RESPONSEというコマンドでウィンドウリフレッシュ間隔を調整できます。
指定する数値を大きくすると、シミュレーション速度を早くすることができます。

適用製品

High-performance Embedded Workshop
SuperHファミリ用シミュレータデバッガ [High-performance Embedded Workshop対応]
H8SX,H8S,H8ファミリ用シミュレータデバッガ [High-performance Embedded Workshop対応]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください