Renesas Synergy™

FAQ 104131 : シミュレータデバッガを使用していると、Windowsが不安定になる場合があります。

回答

Windows®98を御使用の場合に、本現象が生じる事例が報告されています。

Windows®98 Service Pack 1を用いてアップグレードしてください。

適用製品

High-performance Embedded Workshop
SuperHファミリ用シミュレータデバッガ [High-performance Embedded Workshop対応]
H8SX,H8S,H8ファミリ用シミュレータデバッガ [High-performance Embedded Workshop対応]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください