Renesas Synergy™

FAQ 1011631 : ルネサス製コンパイラの機能安全に対する取り組みを教えて下さい。

Q: 質問

ルネサス製コンパイラの機能安全に対する取り組みを教えて下さい。


A : 回答

機能安全規格では、ソフトウェアツールの認定方法として以下4つの手法が規定されています。

  • 使用実績
  • 開発プロセス基準適合
  • 妥当性確認
  • 安全基準適合

このうち「開発プロセス基準適合」については、弊社コンパイラはCMMIに基づく開発プロセスにて開発しています。
「ソフトウェアツールの妥当性確認」については、確証となるコンパイラ評価レポートを有償で販売しております。詳細につきましては弊社特約店にお問い合わせください。

 

適用製品

RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください