Renesas Synergy™

FAQ 1006834 : uPD78F0058のサブシステム・クロックの発振回路(下)に記載されている抵抗値を教えてください。

水晶によって変化しますので一概に決められません。
この抵抗は水晶振動子が高調波で発振する事を防止する目的で入れています。
従いまして基本波で発振する水晶振動子をご利用の場合にはほとんど必要性がありません。
大きくすると目的の周波数で発振し易くなりますが大きくし過ぎますと発振そのものが停止するおそれがあります。

最適な値は水晶振動子のメーカとご相談のうえお決めください。
なお、過去 220~330KΩ程度を推奨していた事もありますので参考にしてください。

適用製品

UPD78005x
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください