Renesas Synergy™

FAQ 104124 : プログラムで使用していないROM領域を特定値で埋める方法を教えて下さい。

回答

SHコンパイラVersion8、H8コンパイラVersion6からサポートされている、空きエリア出力指定オプションにより可能です。

適用製品

SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
H8SX,H8S,H8ファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください