Renesas Synergy™

FAQ 103543 : RTCが必要ない場合、デバイスを正常に動作させるにはどのようにしたらよいですか?

RTCを使用しない場合も、Vcc-RTC, Vss-RTC(SH7720/21:Vcc_RTC,VccQ_RTC,Vss_RTC)を必ず電源に接続して下さい。 XTAL2(SH7720/21:XTAL_RTC)には何も接続しないで下さい。 EXTAL2はSH7709S, SH7729R, SH7706, SH7727の場合、内部用電源(Vcc)でプルアップして下さい。 EXTAL2は、SH7705の場合、I/O用電源(VccQ)でプルアップして下さい。 SH7720/21の場合、EXTAL_RTCはVccQ_RTCでプルアップして下さい。

ハードウェアマニュアル「付録A 未使用端子の処理」をご参照下さい。

適用製品

SH7729R
SH7727
SH7721
SH7720
SH7709S
SH7706
SH7705
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください