Renesas Synergy™

FAQ 1011594 : RI600PX のメモリ保護は、有効、無効の設定ができますか?

Q : 質問

RI600PX のメモリ保護は、有効、無効の設定ができますか?


A : 回答

メモリ保護は「ドメイン」という単位で、15個定義することができます。
15個のメモリオブジェクトを全て別々のドメインに所属させた場合、1つずつ有効、無効を設定することが可能です。
また、ドメインを1つだけ定義し、全てのメモリオブジェクトをこのドメインに所属させた場合、一括で有効、無効を設定することが可能となります。

 

 

適用製品

RXファミリ用リアルタイムOS [RI600PX]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください