Renesas Synergy™

FAQ 104118 : ROMライタにSタイプファイルを入力したところ、タイムアウトエラーになりました。

回答

ROMライタには、エンドレコードがS9でなければ正常に終了しないものがあります。
S9オプションを指定してS9レコードを追加してください。

例) optlnk test.abs -form=stype -output=test.mot -s9; 終端にS9レコードを出力します。

適用製品

SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
H8SX,H8S,H8ファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください