Renesas Synergy™

FAQ 104115 : 複数のRAMセクションを同一メモリに割り付ける方法を教えて下さい。

Q: 質問

複数のRAMセクションを同一メモリに割り付ける方法を教えて下さい。


A: 回答

startコマンドで複数のセクションに対して同一アドレスを指定することができます。

例)optlnk test1.obj,test2.obj -start=PA,PB:PC/1000  ;PAとPCを1000番地から割り付けます。PBはPAに連続して割り付けます。

 

 

適用製品

SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
H8SX,H8S,H8ファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください