Renesas Synergy™

FAQ 104113 : WindowsR2000にてoptlnksh.exeを実行すると、「2020 SYNTAX ERROR」が出力されます。

Q: 質問

WindowsR2000にてoptlnksh.exeを実行すると、「2020 SYNTAX ERROR」が出力されます。


A: 回答 

環境変数 SHC_TMP に、スペースが入っていないかご確認ください。
shcでは SHC_TMPにスペースが入っていても正しく動作しますが、optlnkshでは エラー(2020 SYNTAX ERROR)になります。ちなみに、Windows2000でデフォルトのテンポラリディレクトリは
C:\Documents and Settings\ユーザ名\Local Settings\Temp
のようになります。

 

 

適用製品

SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください