Renesas Synergy™

FAQ 104111 : モトローラ形式のファイルの容量が、パソコンで見るとデバイスのROMサイズを超えています。

Q: 質問

モトローラ形式のファイルの容量が、パソコンで見るとデバイスのROMサイズを超えています。


A: 回答

モトローラ形式ファイルのサイズと、コードサイズ(ROMサイズ)は異なりますので、マップファイルを参照して、規定のROMサイズに収まっているかご確認願います。

 

 

適用製品

SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
H8SX,H8S,H8ファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください