Renesas Synergy™

FAQ 1011525 : .mrcという拡張子のファイルがあるが、これは何ですか?

Q : 質問

.mrcという拡張子のファイルがあるが、これは何ですか?


A : 回答

CC-RXが出力するファイルで、Cソースファイル内で使用されているサービス・コールの一覧を記載したファイルです。RI600V4/RI600PX でカーネルライブラリからサービス・コールをリンクするために参照しますが、RI600V4 V1.04.00 以降では、本ファイルは参照しないように変更しました。

 

適用製品

RXファミリ用リアルタイムOS [RI600V4]
RXファミリ用リアルタイムOS [RI600PX]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください