Renesas Synergy™

FAQ 1011521 : 製品に添付されているサンプルプロジェクトの変更方法(RX610→RX630の場合)

Q : 質問

 製品に添付されているサンプルプロジェクトの変更方法(RX610→RX630の場合)


A : 回答

1. CS+ for CCでサンプル・プロジェクト RX610_RI600V4を開いてください。

2. 「R5F56107VxFP(マイクロコントローラ)」を右クリックし、「マイクロコントローラを変更(M)...」を選択してください。
選択後、質問(Q0232002)ダイアログが開かれますので、「OK」を選択してください。

3. 任意のRX630 マイクロコントローラを選択後、「OK」を選択してください。

4. システム・コンフィギュレーション・ファイルに定義しているテンプレート・ファイルを下記のように変更してください。
変更前) template = rx610.tpl;
変更後) template = rx630.tpl;

5. 「RX シミュレータ(デバッグ・ツール)」の[プロパティ]パネルを下記のように変更してください。

  • [接続用設定]タブ内の「クロック」カテゴリ、「システムクロック(ICLK)周波数[MHz]」を適切な値
  • [接続用設定]タブ内の「周辺機能シミュレーション」カテゴリ、「周辺シミュレーションモジュール」の「CMT」、および「ICU」を「使用する」
  • [接続用設定]タブ内の「周辺機能シミュレーション」カテゴリ、「周辺クロックレート」を適切な値
  • [デバッグ・ツール設定]タブ内の「実行モード」カテゴリ、「実行モードを選択」を「続行」

6. リビルドを実行してください。

 

適用製品

RXファミリ用リアルタイムOS [RI600V4]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください