Renesas Synergy™

FAQ 104101 : ライブラリファイルの使用可能な数の制限

Q: 質問

大規模プロジェクトのため、多数のライブラリを使用します。ライブラリファイルの使用可能な数に制限はありますか?


A: 回答 

使用可能なライブラリファイル数に制限値はありません。

 

 

適用製品

SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
H8SX,H8S,H8ファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください