Renesas Synergy™

FAQ 1011519 : dly_tsk や tslp_tsk などの待ち時間、周期ハンドラの周期時間として指定した値で待ち解除、起動しない。

Q : 質問

dly_tsk や tslp_tsk などの待ち時間、周期ハンドラの周期時間として指定した値で待ち解除、起動しない。


A : 回答

待ち時間や周期ハンドラは、指定した値ピッタリで待ち解除、起動するわけではありません。例えばタイムティックの周期が 1ms の場合、dly_tsk(3) とした場合、3ms 遅延するということではなく「少なくとも 3ms 以上 + タイムティック未満遅延する」という意味です。
詳細は下記の資料を参考にしてください。

 

適用製品

RH850ファミリ用リアルタイムOS [RI850V4] V2
V850ファミリ用リアルタイムOS [RI850V4] V1
V850E2Mデュアルコア用リアルタイムOS [RI850MP]
RXファミリ用リアルタイムOS [RI600V4]
RXファミリ用リアルタイムOS [RI600PX]
RL78ファミリ用リアルタイムOS [RI78V4] V2
RL78ファミリ,78K0R用リアルタイムOS [RI78V4] V1
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください