Renesas Synergy™

FAQ 1009214 : RI850V4で、ROM/RAMのメモリ使用量は、どのように見積もればよいですか?

回答

メモリ見積もりページ へ必要事項を入力することで、見積もることができます。ユーザーズマニュアルにも見積もり方法の記載があります。

なお、見積もりページおよび見積もり結果ページはRX850V4と表記されておりますが、RI850V4と置き換えてください。

適用製品

V850ファミリ用リアルタイムOS [RI850V4] 
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください