Renesas Synergy™

FAQ 104095 : 2byte文字列の対応状況を教えてください。(UNICODEをサポートしていますか?)

Q: 質問

2byte文字列の対応状況を教えてください。(UNICODEをサポートしていますか?)


A: 回答 

コンパイラはUNICODEをサポートしておりません。その為、「幅広文字定数の宣言」及び「UNICODE文字列を処理するための文字列関数」は、未対応となっております。


尚コンパイラは、次の文字コードをサポートしております。EUC、SJIS、Latin1(ISO-8859-1)。

 

SHC EUC、SJIS、Latin1(ISO-8859-1)
H8C EUC、SJIS、Latin1(ISO-8859-1)    ~V6
EUC、SJIS、Latin1(ISO-8859-1)、UTF8  V7~

 

※ECUはECU-JPのみサポート 

 

適用製品

SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
H8SX,H8S,H8ファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください