Renesas Synergy™

FAQ 104093 : ビルドを行うと、リンクエラーが生じてしまいます。

Q: 質問

C++にて開発を行っていますが、ビルドを行うと、__curr_eh_stack_entry、__eh_curr_region の2つの外部参照が生成され、リンクエラーが生じてしまいます。


A: 回答 

これらのシンボルは、C++の例外処理、実行時型情報をご使用になる場合に、コンパイラに-exception、-rtti=onオプションを指定するこ とでコンパイラにより自動生成されるものです。例外処理、実行時型情報をご使用にならない場合には、これらのオプションを指定しないようにして下さい。

 

 

適用製品

SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
H8SX,H8S,H8ファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください