Renesas Synergy™

FAQ 104092 : High-performance Embedded Workshopの生成コードで、スタックポインタの初期設定を行っている箇所

Q: 質問

SH-3,SH3-DSP,SH-4を使用していますが、High-performance Embedded Workshopの生成コードで、スタックポインタの初期設定を行っている箇所がわかりません。


A: 回答 

resetprg.c内のPowerON_Reset関数の先頭に、#pragma entry指定によりコンパイラが自動生成しています。PowerON_Reset関数の先頭を逆アセンブル表示することにより確認することが出来ます。

 

 

適用製品
SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください