Renesas Synergy™

FAQ 104090 : 標準テンプレートライブラリ(STL)はサポートしていますか?

Q: 質問

マニュアルにはANSI/ISO対応と書いてあったのですが、標準テンプレートライブラリ(STL)はサポートしていますか?

 


 A: 回答

いいえ。STLはサポートしておりません。

 

適用製品

SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
H8SX,H8S,H8ファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください