Renesas Synergy™

FAQ 1011549 : RL78コンパイラCC-RLを使用していますが、プログラム・ステータス・ワードPSWをCソース上で扱うことはできますか?

Q: 質問

RL78コンパイラCC-RLを使用していますが、プログラム・ステータス・ワードPSWをCソース上で扱うことはできますか?


A: 回答

PSWをシンボルのように使用することはできません。
次の組み込み関数を使用してください。
・__get_psw
PSWの内容を返します。
・__set_psw
PSWに値を設定します。

 

 

適用製品

e² studio
CS+ (旧 CubeSuite+)
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください