Renesas Synergy™

FAQ 1002555 : ADコンバータ・モード・レジスタの CEビットは AD変換が終了すると自動的にクリアされるのか?

いいえ、A/D変換が終了しても ADM0レジスタの CEビットはクリアされません。
A/Dトリガ・モードでは CEビットへの 1の書き込み自体が A/D変換の起動トリガとして使用されますので、 (A/Dトリガ・モードで動作させる場合には) CEビットが 1でも 0でも関係ありません。
CEはセットしたらそのままでで結構です。

なお、お問い合わせの動作に近い動きをするのが ADM0レジスタの CSビットです。
このビットは実際に A/D変換動作が開始すると 1になり、変換終了で 0となります。
タイマ・トリガ等のように繰り返しAD変換動作が行われる場合に、CSビットは変換中には 1になり、 変換動作を行っていない時には 0になります。

適用製品

V850E/Mx
V853
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください