Renesas Synergy™

FAQ 105410 : A/D変換器を使用しないため、AVccを0Vにして使用しています。この時ポートBが0Vに近い電圧でクランプされてしまいます。

AVccをGNDに接地した場合、ポートBより保護ダイオードを経由し、AVccへ電流が流れます。
この時ポートBにHighレベル信号を入力しても、AVccを経由してGndに流れてしまいHighを認識出来ません。
このため、AVccをGNDに接地した場合ポートBは入力としても使用できません。(絶対最大定格:ポートB-0.3V ~ AVcc+0.3V)
A/D変換器を使用しない場合はAvcc=Vccとする事を推奨します。

適用製品

H8/300H Super Low Power
H8/38602R
H8/38086R
H8/38076R
H8/300L Super Low Power
H8/3887
H8/3867
H8/3857
H8/3854
H8/3847R, 3847S, 38347, 38447
H8/3827R, 3827S, 38327, 38427
H8/38024R, 38024, 38024S, 38124
H8/3802, 38002S, 38004, 38104
H8 Super Low Power
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください