FAQ 1005823 : 御社のuPD8884A(CCD)の出力を受けるA/Dコンバータには何ビットが必要でしょうか?

一般的に、弊社のCCDは8-10ビットのADコンバータで受けます。
お客様のシステムにおいて、揺らぎやノイズのレベルが、出力信号に対してどのぐらいあるか?で計算できます。
例えば、データ・シート記載のランダムノイズだけを考慮しても、そのランダムノイズが平均1.2mVありますが、飽和出力電圧が2.7Vですので、白が飽 和レベルに近い露光量の設定をしても、約2000倍ですから、11ビットの分解能です。ただ、1.2mVは平均値(偏差値)で、また出力電圧の不均一性な ども考慮に加えると、より悪い分解能しか得られません。

適用製品

A/Dコンバータ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください