Renesas Synergy™

FAQ 104058 : 同一アドレスへの書込みが最適化により削除されてしまいました。

回答

I/Oレジスタ等、最適化を抑止しなければならない変数は、volatile宣言をしてください。

適用製品

SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
H8SX,H8S,H8ファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください