Renesas Synergy™

FAQ 1011730 : CS+ をバージョンアップしたところ、次のメッセージが出てコンパイル出来なくなりました。

Q: 質問

CS+ をバージョンアップしたところ、以下のメッセージが出てコンパイル出来なくなりました。

E0511178:"-stack_protector/-stack_protector_all" option has no effect in this license.


A: 回答

  1. Windowsのスタートメニューよりライセンスマネージャを起動してください。
    ※ CS+の場合は "Renesas Electronics CS+"、統合開発環境なしのコンパイラをお使いの場合は"Renesas Electronics Compiler" 以下に ライセンスマネージャのショートカットがあります。
  2. "RX License Pack 2 Professional(CC-RX)"のライセンスを一旦登録解除した後、登録されていたCC-RXのライセンスキーを再登録して下さい。
    ライセンスの再登録後にビルドを実行してください。

注意: 統合開発環境なしのコンパイラをお使いの場合は、ライセンスマネージャ V1.24.00以上をダウンロード、インストールしてから、登録解除/再登録してください。

 

 

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください