Renesas Synergy™

FAQ 1011619 : #pragma interruptの書式はどのようなものですか?

Q: 質問

#pragma interruptの書式はどのようなものですか?


A : 回答

CC-RXの#pragma interruptの書式は、以下となっています。

#pragma interrupt [(]<関数名>[(<割り込み仕様>[,…])][,…][)]

func関数に対して複数の割り込み仕様を指定する場合は、以下のように( )に','(カンマ)で区切って記述してください。

#pragma interrupt(func(vect=12,save))

 

適用製品

RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください