Renesas Synergy™

FAQ 1011719 : 既存のeclipse環境にe² studioのプラグインを導入できますか?

Q: 質問

 既存のeclipse環境にe² studioのプラグインを導入できますか?

 


A: 回答

既存のeclipse環境にe² studio プラグインをインストールする方法に
関しては、下記のアプリケーションノートに記載しております。

"e² studio 3.0:  Installing into Existing Eclipse Environment" (英文)

タイトルは3.0ですが、同じ方法でV3.1およびV4.0以降のプラグインも適用可能です。

eclipseのメニュー "Available Software Sites"
(Window -> Preferences -> "Install/Update" の設定項目)に以下のURL
いずれかを登録することで、e² studioのプラグインをインストールできます。

導入先のeclipse環境に一致するURLを適用してください。
------------
(Kepler用) http://tool-support.renesas.com/e2studio/e2studio3
(Luna用) http://tool-support.renesas.com/e2studio/e2studio4
------------

適用製品

e² studio

 

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください