Renesas Synergy™

FAQ 104832 : 【A/Dコンバータ】 A-D変換終了ビットが"0"(変換中)のときに、"0"を上書きすると、どうなるか。[2003/12/08]

A-D変換終了ビットが"0"(変換中)のときに"0"を上書きすると、再変換を行います。 (#103066)

 

適用製品

3803H
3803L
3823
3850A
3858
38D2
38D5
7544
7546
7547
7548
7549
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください