Renesas Synergy™

FAQ 1011678 : e² studio 起動直後に「'Smart Manual Discovery Startup' に問題が発生しました」エラーが表示される

Q : 質問

e² studio 起動直後に以下のようなエラーが表示されます。

「'Smart Manual Discovery Startup' に問題が発生しました。
An internal error occurred during: "Smart Manual Discovery Startup".」

A : 回答

-clean コマンドラインオプションを付加してe² studioを起動することにより、このエラーを解消させることができます。

以下のようにショートカットを利用するとコマンドラインオプションを付加してe² studioを起動することができます。

  1. e² studio のインストールフォルダにあるe2studio.exe (例: C:\Renesas\e2studio\e2studio.exe) のショートカットを作成します。
  2. ショートカットのプロパティにオプションを追加します。 (例: "C:\Renesas\e2studio\e2studio.exe -clean")
  3. 作成したショートカットを使って e² studio を起動します。

注: エラーが解消された後はこのショートカットを使用する必要はありません。

 

 

適用製品

e² studio
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください