Renesas Synergy™

FAQ 104035 : メイクファイルに"LNK -ws=.$OPT0000.SUB"という記載がありますが、"-ws"オプションについて教えてください。

回答

High-performance Embedded Workshopとコンパイラ間で内部的に使用される、
サブコマンドファイルを使用するためのオプションです。

マニュアルにも記載しておりません。

適用製品

SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
H8SX,H8S,H8ファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください