Renesas Synergy™

FAQ 1011331 : エディタ画面上に表示される虫のアイコンは何でしょう?

Q: 質問

エディタ画面上に表示される虫のアイコンは何でしょう?


A: 回答

コード解析(CODAN)の結果を表示したものです。アイコンの色で重大度を表します。
赤色 : エラー
黄色 : 警告
青色 : 情報

CODANアイコンの種類:


エディタ画面内での表示例:

注: 1行内に複数の重大度の異なる警告を検出した場合、アイコンが重なって表示されます。

 

適用製品

e² studio
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください