Renesas Synergy™

FAQ 104032 : 関数呼出しを、関数宣言と異なる型で行った場合、コンパイラはどのようなメッセージを出力しますか?

回答

C2136 (E)Type mismatch

(内容:externあるいはstatic記憶クラスを持つ変数あるいは関数を2度以上宣言しており、その型が一致していません。)というエラーメッセージを出力します。

適用製品

SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
H8SX,H8S,H8ファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください