Renesas Synergy™

FAQ 104819 : 【A/Dコンバータ】 ある電圧を同一のチャネルで複数回A-D変換すると、毎回同じ結果になるか。[2003/12/08]

理想的な同一環境(電源電圧、VREF電圧、アナログ電圧等が安定した状態)でA-D変換を複数回行った場合、理論的には同一の結果が得られます。
ただし、現実にはノイズ等により電源電圧、アナログ電圧等が理想的な状態にならないこともあり、変換値が同一にならないことがあります。特にアナログ入力電圧がデジタル値の遷移点近傍である場合は、この現象が顕著になります。 (#103043)

 

適用製品

3803H
3803L
3823
3850A
3858
38D2
38D5
7544
7546
7547
7548
7549
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください