Renesas Synergy™

FAQ 1011330 : ソースファイルを<project folder>/src以外に作成もしくは移動した場合、そのファイルがビルドされません。

Q: 質問

ソースファイルを<project folder>/src以外に作成もしくは移動した場合、そのファイルがビルドされません。


A: 回答

ビルド対象ファイルの検索パスとして、/srcフォルダを設定した状態でプロジェクトが作成されます。
/srcフォルダ以外にファイルを置きたい場合には下記の手順でフォルダを指定してください。
(サブフォルダ内のファイルも検索しますので、サブフォルダを指定する必要はありません)

プロジェクトのプロパティ設定ダイアログを開く

  • メニューの「プロジェクト」→「Renesas Tool Settings」を選択

ソースコードの置き場所をロケーションパスに追加する

  • 左側のツリー表示で「C/C++ 一般」→「パスおよびシンボル」を選択
  • 右側のペインで「ソース・ロケーション」タブを選択
  • [フォルダの追加...]ボタンを押してフォルダを選択

注: プロジェクトフォルダであれば<ルート・フォルダ>を選択してください。

 

適用製品

e² studio
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください