Renesas Synergy™

FAQ 1011211 : フラッシュメモリにプログラムを上書きダウンロードする方法は?

Q: 質問

フラッシュメモリにプログラムを上書きダウンロードする方法は?


A: 回答

デフォルトのハードウェア・デバッガ設定では、プログラムをダウンロードする前にフラッシュROMを消去します。

次の手順で設定を変更してください。

  1. [実行]メニューまたは「デバッグ」ボタンから「デバッグの構成」を選択し、ダイアログを開く。
  2. 左側のツリー画面からターゲットを選択する。
  3. 「Debugger」タブ->「Connection Settings」タブ->「フラッシュ」に移動。
  4. 「起動時にフラッシュROMを消去」を「はい」から「いいえ」に変更。

適用製品

e² studio
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください