Renesas Synergy™

FAQ 1009201 : NC端子は、何も接続してはいけないという端子ですか? IC端子との違いが分かりません。

NC端子は、内部接続していない端子です。ただし信号線などを接続すると、内部のノイズ環境が悪くなりますので、何も接続しないか、電源/グランドに直接接続することを推奨します。
これに対して、IC端子は内部接続されているため、端子の状態が内部動作を定義したり、信号が出力される可能性があります。指示どおりの処理をしてください。

NC Non-Connection(またはNo Connection)
IC Internal Connection(またはInternally Connected)

 

注意 旧来の製品には、例外的にNC端子が内部接続されているものがあります。
従来設計でのNC端子の処理で問題がなければ、設計変更は不要です。
新規設計では念のため、何も接続しないでください。


なお、RF/マイクロ波/表示デバイスでは、製品によって処理方法が異なりますので、販売員にご相談ください。

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください