Renesas Synergy™

FAQ 1011206 : 画面(ビュー)がどこかに行ってしまいました。元に戻すには?

Q: 質問

画面(ビュー)がどこかに行ってしまいました。元に戻すには?


A: 回答

[ウィンドウ] メニューから [ビューの表示] からビューを選択して表示させることができます。

[ウィンドウ] メニューから [パースペクティブのリセット] を選択しクリックすることにより画面全体の状態を元に戻すこともできます。

現在選択されたパースペクティブ(C/C++ または デバッグ)についてビューの表示状態、メニューやボタンの配置がデフォルトの配置に戻ります。

 

適用製品

e² studio
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください