Renesas Synergy™

FAQ 1011203 : ヘルプを見ようとすると「コンテンツアドバイザーによりこのサイトを表示できません」というエラーが出ます。

Q: 質問

 ヘルプを見ようとすると「コンテンツアドバイザーによりこのサイトを表示できません」というエラーが出ます。


A: 回答

e2 studioのヘルプはブラウザでローカルIPアドレス 127.0.0.1を参照する仕組みになっております。
コンテンツアドバイザーではローカルIPアドレスを常に規制対象とするため、ヘルプを利用するにはコンテンツアドバイザーを無効に設定する必要があります。

コンテンツアドバイザーを無効にする方法(管理者権限が必要です):
Internet Explorerの「ツール」→「インターネットオプション」→「コンテンツ」タブで コンテンツアドバイザーの「無効にする」ボタンを押してください。

 

適用製品

e² studio
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください