Renesas Synergy™

FAQ 1011197 : ビルド出力形式を変更するには?

Q: 質問

ビルド出力形式を変更するには?


A: 回答

プロジェクトの 「Renesas Tool Settings」から変更できます。

プロジェクト・エクスプローラーからプロジェクト名にフォーカスを合わせ、右クリックして[プロパティ] を選択するか、ショートカットキーの [Alt]+[Enter] もしくは [Alt]+[T] を使って、プロパティダイアログを開いてください。
[C/C++ ビルド]をクリックし、以下の手順で編集してください。

    • 「*.obj」を別の形式に変更
      [設定]→[ツール設定]→「Compiler」→「オブジェクト」の「出力ファイル・タイプ」

 

  • ロードモジュールを「*.mot/*.x」以外に変更
    [設定]→[ツール設定]→「Linker」→「出力」の「出力ファイル・タイプ」

適用製品

e² studio
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください