Renesas Synergy™

FAQ 1010983 : e² studioのMemory viewで指定した変数の表示が異常になります。

回答

Memory viewでは "Monitors" 欄でアドレスを指定する必要があります。ポインタでない変数の値を表示するには'&' が必要です。

詳しくはヘルプ画面の "e² studio Realtime Viewer Help " -> "Real-time Memory Window" を参照してください。

適用製品

e² studio
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください