Renesas Synergy™

FAQ 104007 : [High-performance Embedded Workshop V.4,V.3] WindowsNT、Windows2000、WindowsXPなど、アクセス制限のあるOSでHigh-performance Embedded Workshopを使用する方法を教えて下さい。

回答

[High-performance Embedded Workshop V.4をご使用の場合]

  1. Administration権限にてインストールを行ってください。
  2. High-performance Embedded Workshopが使用するフォルダーは、必ずアクセス権のあるフォルダーとしてください。

[High-performance Embedded Workshop V.3をご使用の場合]

  1. インストール方法
    インストールは、Administration権限にてインストールを行ってください 。
  2. 環境変数変更
    ワークスペースを閉じた状態で、下記設定を行ってください。
    High-performance Embedded Workshopメニュー:[Tools -> Administration]
    • [Registered components]にて、"Toolchain"フォルダを展開し、表示されているToolchainをクリックし、[Propaties]ボタンを押してください。
    • [Environment]タブにて、CH38(H8の場合)、SHC_TMP(SHの場合)を選択し、 [Modify]ボタンを押してください。
    • [Value]をアクセス権のあるフォルダに変更して下さい。
      例:Temporary directory - $(TEMPDIR)

適用製品

High-performance Embedded Workshop
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください