Renesas Synergy™

FAQ 104005 : [High-performance Embedded Workshop V.3] [Options] メニューからフェーズのオプションのダイアログボックスを開いたら、正しく表示されません。

回答

Windows®95の旧バージョンをお使いの場合、コンパイラやアセンブラなどの
オプションのダイアログボックスが正しく表示されません。

これは, WindowsディレクトリのSystemディレクトリにあるCOMCTL32.DLLが古いためです。

Windows®95を更新してください。

適用製品

High-performance Embedded Workshop
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください