Renesas Synergy™

FAQ 103997 : [High-performance Embedded Workshop V.3以前向け] ツールの設定を変えたいが、[Tools->Administration…] メニューオプションを選べません。

回答

High-performance Embedded Workshop、
High-performance Embedded Workshop2をご使用頂いている場合
ワークスペースを開いている間は[Tools -> Administration...] を選ぶことはできません。
"Tool Administration"ダイアログボックスを開くには、現在のワークスペースを閉じてください。
High-performance Embedded Workshop3をご使用頂いている場合
ワークスペースを開いている間も[Tools-Administration...]を選ぶことはできます。

適用製品

High-performance Embedded Workshop
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください