Renesas Synergy™

FAQ 1011110 : High-performance Embedded Workshop環境でE1を接続しましたが、デバッグしたいMCUグループ名が存在しません。

Q: 質問

High-performance Embedded Workshop環境でE1を接続しデバッグしようとしましたが、デバイス名の一覧にデバッグしたいRXファミリのMCUグループ名が存在しません。

 


A: 回答

High-performance Embedded WorkshopとE1でサポートしているMCUはこちらの「オンチップデバッガ機能概要」から確認ください。

まず、エミュレータデバッガは最新にアップデートしてください。
最新のエミュレータデバッガはこちらからダウンロードできます。

その後、MCUファイルのインストールが必要な場合があります。
以下のツールニュースをご確認ください。
RX E1/E20エミュレータデバッガ サポートMCU追加のお知らせ (統合開発環境High-performance Embedded Workshop用)

適用製品

統合開発環境 High-performance Embedded Workshop
E1 [R0E000010KCE00]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください