Renesas Synergy™

FAQ 1011754 : コード生成プラグインで日本語のコメントを書いて、「コード生成」を行うと文字化けします。

Q: 質問

コード生成プラグインで日本語のコメントを書いて、「コード生成」を行うと文字化けします。


A: 回答

コード生成で使う文字コードとソースを編集する際の文字コードが一致していないために文字化けが発生して いると考えられます。
プロジェクト・ツリーより「コード生成(設計ツール)」のプロパティを開き、「符号化フォーマット制御」を 編集時の文字コードと一致させてください。

最新版のCS+のコード生成では、符号化フォーマットのデフォルトを「システム」へ変更しております。

そのため、新規プロジェクト作成時にはシステムフォントが使用され文字化けしません。

 

 

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
コード生成支援ツール
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください