Renesas Synergy™

FAQ 1011699 : CS+(またはCubeSuite+)とe² studioの間でプロジェクトを流用する際に留意すべきことは何でしょう?

Q : 質問

CS+(またはCubeSuite+)とe² studioの間でプロジェクトを流用する際に留意すべきことは何でしょう?


A : 回答

CS+で作成したプロジェクトをe² studioにインポートしたり、逆にe² studioのプロジェクトをCS+にインポートして使用する際には、仕様上の制限事項に留意する必要があります。以下の文書を御参照の上、必要な措置を行ってください。

「CubeSuite+ ←→ e² studio間のプロジェクトインポートに関する制限事項」

 

適用製品

e² studio
CS+ (旧 CubeSuite+)

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください