Renesas Synergy™

FAQ 103987 : [High-performance Embedded Workshop V.4] High-performance Embedded Workshopの表示フォントを変更する方法を教えて下さい。

回答

[基本設定] -> [表示の形式]メニューを選択してください。
[表示形式]ダイアログにおいて、表示したいフォントとサイズ、表示色等を設定することができます。

適用製品

High-performance Embedded Workshop
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください