Renesas Synergy™

FAQ 1011702 : SH向けシミュレータデバッガでコードカバレジを測定する場合、C1カバレジの情報はどこに表示されるでしょうか?

Q : 質問

SH向けシミュレータデバッガでコードカバレジを測定する場合、C1カバレジの情報はどこに表示されるでしょうか?


 

A : 回答

C1カバレジは、HEW上のエディタウインドウ上で、 ソースファイルを逆アセンブリモードまたは混合モードで表示すると、 [カバレジ-ASM]に表示されます。

表示する情報は下記です。

  • T :条件分岐命令で条件成立
  • F :条件分岐命令で条件不成立
  • T/F:条件分岐命令で条件成立および不成立

 

適用製品

SuperHファミリ用シミュレータデバッガ [High-performance Embedded Workshop対応]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください